EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Header Madunda

Was Nachhaltigkeit bewirkt

Eine bessere Zukunft für Madunda durch Stromkabel und Expertise von Prysmian.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Intro

An der Ostküste Afrikas liegt Tansania, und im Süden Tansanias befindet sich der abgeschiedene Ludewa District, der früher auf soziale und wirtschaftliche Hilfe von außen angewiesen war.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Video Gallery

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Foto Citation

Im Jahr 2008 spendete die
Prysmian Group 16 km Mittelspannungskabel. Im Mai 2011 spendete sie weitere 10 km Kabel, um neue Nutzer an das Stromnetz anzuschließen.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - First text right

Ohne Zugang zu bezahlbarer Energie hatte die kleine ländliche Siedlung Madunda mit zahlreichen Problemen zu kämpfen, aber inzwischen werden Schulen, medizinische und öffentliche Einrichtungen sowie kleine und mittlere Unternehmen mit Strom versorgt.

Energie für die Bevölkerung

In den letzten zehn Jahren hat die Prysmian Group technische Unterstützung und Material für eine Initiative gespendet, die sich unter anderem mit den Bau eines Wasserkraftwerks in der Region befasst.

Heute haben die Schulen, medizinischen und öffentlichen Einrichtungen sowie die ortsansässigen Unternehmen von Madunda endlich Zugang zu Elektrizität. Sie hat den Lebensstandard in der Region verbessert und die Überwindung der Subsistenzwirtschaft ermöglicht.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Second text right

Eine Initiative für den Wandel

Seit 2006 hat die ACRA (Association for Rural Cooperation in Africa and Latin America) in Partnerschaft mit zahlreichen öffentlichen, privaten und lokalen Organisationen ein integriertes, nachhaltiges Programm zur Bereitstellung erneuerbarer Energien für mehr als neun Dörfer im Ludewa District entwickelt.

Während des gesamten Projekts hat die Prysmian Group der Organisation zur Seite gestanden und Kabel für das Stromverteilungsnetz geliefert.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - A costant support

Eine Anlage für den Fortschritt

Das am Fuße der Livingstone-Berge am Kisongo gelegene, netzunabhängige Wasserkraftwerk befindet sich im Besitz von Gemeindekomitees, denen auch die Verwaltung obliegt.  Es deckt derzeit einen Leistungsbedarf von bis zu 150 kWh.  Weil die Einnahmen aus dem verkauften Strom die Betriebs- und Unterhaltskosten decken, ist das Kraftwerk auch wirtschaftlich eine tragfähige Lösung.

Dank der Stromversorgung können die Apotheken der Region jetzt Medikamente gekühlt lagern, Schulen können ihr Bildungsangebot auf die Abendstunden ausweiten, Mühlen können Mais und anderes Mahlgut mit Elektromotoren anstelle von Brennstoff mahlen und die Geschäfte können bis zum Abend geöffnet bleiben.

en-stories-ethics-and-sustainability-madunda-project

Doch damit nicht genug ...

Dank des Erfolgs des Wasserkraftwerks bewirkt das branchenübergreifende Programm mehr als nur die Energieversorgung: Es wurden Fachschulungen für die Techniker, die die Stromerzeugungskomponenten betreuen, und für das Buchhaltungs- und Finanzverwaltungspersonal des Energieversorgers organisiert. Außerdem gab es Weiterbildungsveranstaltungen zur Unterstützung der kleinen und mittleren Betriebe, z. B. Tischlern und Umgang mit dem Computer und Internet.

Durch das Projekt soll zudem eine ökologisch nachhaltige Bewirtschaftung erreicht werden, die durch Einkommen schaffende Aktivitäten Gewässerschutz und Wiederaufforstung ermöglicht.

Es ist ein Projekt, das von der Gemeinde getragen wird und echte Nachhaltigkeit fördert. Prysmian ist stolz darauf, hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet zu haben.

DE- ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

DE- Stories - Magazine - Text

Medienbibliothek

Downloads

Von Geschäftsberichten bis zu Werbematerial und Videos - eine Komplettauswahl an aktuellen Dokumenten und Medien.

arrow-right arrow-right-strong Zur Bibliothek